This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:波形确认请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548752/pca9515b-confirmation-request-of-waveform

部件号:PCA9515B


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到通信错误。

您能否确认 波形正常还是 NG 正常?

与良好产品相比、SDA(从器件侧)的下降沿具有延迟、并且当 SCL(从器件侧)上升时、下降沿不会变为低电平、从而导致 NACK。

更换器件和 OK 板后、SDA(从器件侧)的下降沿很早、在 SCL(从器件侧)上升时变为低电平、从而产生 ACK。

有关详细信息、您能否查看随附的文件?

e2e.ti.com/.../Question-about-PCA9515-.xlsx

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    总之、在 NG 情况下、PCA9515B 缺少 ACK 位。  

    在 NACK (NG) 情况下、缓冲器两侧的 VOL 是什么?  

    VOL 需要<= VILC = 400mV、以便通过缓冲器传递低电平。 如果 VOL 过高、则可能会错过低电平位。 将 PU 电阻器调整为较弱以降低 VOL — 即更改 2.2k PU 电阻器-> 3k 或 4.7k、然后重新测试 NG 单元。  

    此致、

    Tyler