This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN 总线最后一位振幅上升

Guru**** 3023490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549210/tcan4550-q1-can-bus-last-bit-amplitude-rise

器件型号:TCAN4550-Q1


工具/软件:

您好、

我有两个 TCAN4550-Q1 和两个 TCAN1044 的 CAN 总线。

在通信时、我们可以看到最后一个位的振幅高于所有其他位、如下所示。

有什么想法可能导致它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zion:

    是、根据 CAN 协议、这是正确的行为。

    在 CAN 协议中、该最后一位称为 ACK 或确认位、来自 CAN 总线上的所有接收节点、该节点在接收到的 CAN 消息末尾驱动一个无错误的显性位。

    振幅更大、因为有多个节点同时驱动为显性状态、从而导致更多电流流过总线阻抗和终端电阻。  因此、流过同一电阻的较大电流会导致较大的电压(欧姆定律 V = I x R)。

    此致、

    Jonathan