This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:UART-OVER-CAN 支持的收发器。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549072/tcan1044a-q1-uart-over-can-supported-tranceivers

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好、  

IAM 在 LED 驱动器的前照灯 ECU 上工作。 从车辆 BCM 到 ECU 的通信可以是 3 种方式中的任何一种、即“CAN",“,"LIN"、"LIN"<xmt-block0>“ UART-OVER-CAN“ UART-OVER-CAN 和“LIN"。“。

那么、您是否有任何一个可以支持所有三种通信接口的 SBC IC?

如果没有、请推荐一个支持 UART-OVER-CAN 接口通信的收发器。

BR、

Manoj Manickarajan

manoj.manickarajan@forvia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    遗憾的是、没有一个 SBC 支持全部 3 种功能。 此外、cCAN 上的 UART 纯粹是一个软件/固件层、在 CAN 帧中使用 UART 类型有效载荷、并且任何 CAN 收发器都应该支持得很好、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 那么、您是否有关于 UART over CAN 固件集成的任何应用手册或白皮书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    遗憾的是、我们支持收发器物理层、建议联系控制器团队进行固件集成、谢谢。

    此致、

    Michael。