This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:WAKE 引脚阈值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548937/tcan1145-q1-wake-pin-threshold

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好的团队、

如数据表中所述、当电压高于 4V 时、TCAN1145-Q1 的 WAKE 引脚为高电平;当电压低于 2V 时、该引脚为低电平。 这些参数在–40°C≤TJ≤150°C 的工作温度范围内有效。
我想知道 4V 是否是最小值。 它是否可以更高、例如 4.1V 或 4.2V? 工厂测试期间设置的阈值是多少? 同样、2V 是否可以更低?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这些是高电平和低电平输入的阈值、这意味着≥4V 被视为高电平、≤2V 被视为低电平。

    此致、

    Sean