This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064-Q1:TUSB1064-Q1 的 IBIS 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064-Q1, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548754/tusb1064-q1-ibis-model-for-tusb1064-q1

器件型号:TUSB1064-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064

工具/软件:

您好专家、

我们的客户正在寻找 TUSB1064-Q1 的 IBIS 模式。
目的是确认信号完整性。

我找到了 TUSB1064 的 IBIS 模型、但它不适用于汽车级版本。

那么、我们能否将该 IBIS 模型用作 TUSB1064?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TUSB1064 和 TUSB1064-Q1 具有极小的性能差异。 主要区别在于 Q1 版本的温度范围较高。

    这对电气性能的影响很小、因此 TUSB1064 IBIS AMI 模型在这里应该足够了。