This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:时钟空闲期间的 SDI 信号异常

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548687/tcan4550-q1-sdi-signal-anomaly-during-clock-idle

器件型号:TCAN4550-Q1


工具/软件:

我观察到波形中存在异常的信号行为、希望对此进行一些澄清。

在随附的示波器图像中、您可以看到在每次字传输后、当时钟在下一个字开始之前短暂停止时、SDI 线路上会出现短暂的尖峰。 该尖峰的持续时间短于一位周期。

表面上看、这不应该是问题、因为不会对“位“进行采样、因为 SDI 是根据 DS 在上升沿进行采样的。 在第二张图中、您还可以看到、当时钟低时会出现此尖峰、因此似乎没有对其进行采样/

您能否确认这是预期行为、或者是否可能存在信号完整性或时序问题?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    SDI 信号是 TCAN4550-Q1 的输入、它由 MCU 生成、因此 TCAN4550-Q1 不负责导致 SDI 信号上的这些额外转换。

    我假设 MCU SPI 驱动器释放用于驱动 SDI 信号的引脚、并允许其在每次 8 位或 1 字节传输后进入 Hi-Z、并且线路上有一个上拉电阻、当 CS 也为高电平时、我可以看到 SDI 信号在空闲时间也为高电平。

    只要在对位进行采样时 SDI 信号处于正确的电压电平、这就不应该是问题。  但是、您可能还需要查看 MCU SPI 驱动程序代码、以查看是否可以进行任何调整、以在整个 SPI 事务中将 SDI 引脚保持在驱动状态(当 CS 为低电平时)。

    此致、

    Jonathan