This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548620/tcan1044-q1-tcan1044-q1

器件型号:TCAN1044-Q1


工具/软件:

为什么 120 欧姆是端接电阻器首选、那么背后是否有任何具体原因或计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaunakaran:  

    是的、用于 CAN 的双绞线电缆的额定电阻通常为 100 至 130 欧姆。 120 欧姆是与大多数汽车电缆线束相匹配的标准化标称值、可进一步防止意外的信号反射。 因此、在总线两端使用两个并联 120 欧姆、可获得 60 欧姆的有效阻抗、这完全在汽车收发器的驱动能力范围内。 如需更多信息、请参阅数据表的第 9.2.2.1 节、谢谢。

    此致、

    Michael。