This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:长距离 eDP 传输

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119, TUSB1146, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547814/sn75dp119-long-distance-edp-transmission

器件型号:SN75DP119
主题中讨论的其他器件: TUSB1146、 TDP142

工具/软件:

我想使用 Type-C 电缆通过 2m Ω 传输 eDP 信号、但如果在接收端插入 SN75DP119、这是否可行? 或者仅插入 SN75DP119 是否不够?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您知道这条 2m Type-C 电缆的损耗吗? DP119 具有固定的 RX EQ、可提供 0dB、3dB 和 6dB 补偿。 源端还应具有预加重功能、能够为 2m Type-C 电缆提供补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前不清楚转接驱动器 IC 是否足够、是否不需要、或者接收端是否实际需要重定时器 IC。
    源端使用 TUSB1146、但在 2m Type-C 电缆上的信号衰减量仍然未知。
    eDP 的标准传输距离也不明确、因此很难确定此设置是否能够可靠地工作。
    这是只能通过测试来确定的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您应该能够对其进行测试。 遗憾的是、我们没有可用于测试的 DP1159 EVM。 是否可以使用 TDP142 EVM 并将其用作测试工具?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。
    遗憾的是、我们很难使用 TDP142 EVM 进行评估、因为连接器与我们的设置不匹配。
    再次感谢您。 我们将尝试在实际系统中评估它。

    此致、