This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:Samsung SSD 枚举失败

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539196/ds320pr410-samsung-ssd-enumeration-failure

器件型号:DS320PR410
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。
我们将符合的要求 DS320PR410 线性转接驱动器 在自定义 M.2 M-key 到 MCIO 4i PCIe 5.0 适配器卡上。  
在此配置下、我们已测试成功枚举 PCIe 4.0/5.0 M.2/U.3 NVMe SSD 但不同之处 三星 SSD(我们已经测试过 Samsung 980 Pro、PM9A3、PM1743 SSD),但始终无法检测到。

到目前为止评估的 Strap 配置/寄存器设置

测量输出 已尝试设置 注释
PD 反相 PERST#
RX_DET  L0 / L1 / L4 行为无变化
CTLE EQ L0(≈6dB)/L1(≈9dB)/L2(≈12dB) 行为无变化
平坦增益 L4(推荐)

请求的协助

  1. 是否有任何涉及 DS320PR410 和 Samsung PM1743 的已知互操作性说明、勘误表或应用公告?

  2. 如果不存在、您是否可以建议后续诊断步骤或参考寄存器设置来解决此枚举失败?

  3. 非常感谢 TI 提供的任何其他指导、调试脚本或文档。

感谢您的支持。 我期待着您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是否有任何涉及 DS320PR410 和 Samsung PM1743 的已知互操作性说明、勘误表或应用公告?

    否、我们没有听说过 Samsung PM1743 或其他特定 SSD 型号的过去问题。 转接驱动器是简单的器件、几乎没有数字功能、 因此人们很少报告兼容性问题、经过进一步调查、这些通常都是 EQ 调优问题。

    如果不存在、您是否可以建议后续诊断步骤或参考寄存器设置来解决此枚举失败?

    我有一些问题:

    • 您能给我们分享硬件设置的照片或方框图吗? 听起来您的工程是一个接受 M.2 SSD 端点的适配器卡、信号路径的另一端是 MCIO 电缆。 我假设电缆将连接到主板上的 CPU、但想看看整个设置是什么样的。
    • 听起来您正在在引脚模式下配置转接驱动器。 在引脚模式下、EQ 设置由两个引脚控制、但表格中只显示“L0/L1/L2"。“。 您能否以更详细的方式确认应用于两个 EQ 引脚的 EQ 配置 (EQ) 设置?
    • 您能否为我们提供工程原理图以快速检查转接驱动器配置? 您可以通过私人邮件将其发送给我。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我已经为您提供了图表。 请检查私人消息。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    好的、我正在查看它、并会尽快回复您。 请尝试提供我要求的其他详细信息,如果保密,您也可以通过私人消息发送它们。

    您能给我们分享硬件设置的照片或方框图吗? 听起来您的工程是一个接受 M.2 SSD 端点的适配器卡、信号路径的另一端是 MCIO 电缆。 我假设电缆将连接到主板上的 CPU、但想查看整个设置是什么样子的。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我刚才通过消息提供了电缆引脚排列的定义。 我们通过 MCIO 将 SSD 直接连接到 SFF-8639 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    好的、谢谢。  

    我现在对该程序有一些疑问:

    • 我假设您的枚举测试涉及在电源关闭时将 SSD 插入系统、然后打开系统并在操作系统或 BIOS 中检查是否存在 PCIe 链路并且检测到 SSD。 如果您的操作与此不同、请告知我们。
      • “始终检测不到“-根本没有成功? 还是在极少数情况下工作?
      • 在未检测到 Samsung SSD 的情况下、执行热复位(例如,通过重新启动系统而不关闭电源)是否允许检测到 SSD?
      • 系统中是否有一种方法(如额外端口)可以在不通过转接驱动器的情况下测试 Samsung SSD 是否可以成功与 CPU 链接并检测到该问题?

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    • “始终检测不到“-根本没有成功? 还是在极少数情况下工作?
      -> 完全没有成功
    • 在未检测到 Samsung SSD 的情况下、执行热复位(例如,通过重新启动系统而不关闭电源)是否允许检测到 SSD?
      ->即使在热重置后也无法检测到 Samsung SSD。
    • 系统中是否有一种方法(如额外端口)可以在不通过转接驱动器的情况下测试 Samsung SSD 是否可以成功与 CPU 链接并检测到该问题?
      ->
      1.我们使用另一个品牌的 M.2 到 MCIO 适配器(该卡使用不同的品牌,转接驱动器)与原始系统,系统识别 Samsung SSD。
      2.从自己设计的 M.2 到 MCIO 适配器中移除 DS320PR410 并直接连接线路,系统可以识别 Samsung SSD。
      应该可以确定三星 SSD 本身是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    Evan 不在办公室。 我团队中的某个人很快就会回来。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    明白。 谢谢!  

    BTW 是上文提到的另一个品牌对 MCIO 适配器的 M.2、经确认可使用 TI SN75LVPE5411/12 线性转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您能否通过 PD = L 和 RX_DET = L0 确认(或重试)?  这会将转接驱动器置于一种始终开启并启用终端的模式、在此模式下、转接驱动器只需在 EP 和 CPU 之间传递所有数据。  如果这不起作用、您能否确认 Samsung SSD 在 Tx 引脚上有交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:


    阿莱克不在办公室。 我会为他回答。


    您能否通过 PD = L 和 RX_DET = L0 确认(或重试)?
    ->我们已经尝试过 PD = L 和 RX_DET = L0、但这不起作用。

    如果这不起作用、您能否确认 Samsung SSD 在 Tx 引脚上有交流耦合电容器?

    ->是的,三星 SSD 在 TX 引脚上有交流耦合电容器。

    此致、

    Ian Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    您对此有何想法?

    期待您的答复。 谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     如果目前无法解决、我们能否将 DSDS320PR410 替换为两个 SN75LVPE5412?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    此三星 SSD 是否偶然在 Rx 引脚上有交流耦合电容器?

    看起来您通过电子邮件向 Evan 提供了一些有关 EQ 设置的信息、您能告诉我尝试了哪些 EQ 设置吗?  提供的初始值和电平与数据表不匹配、EQ 设置的范围相当宽。  如果首次检测到 SSD 并且握手无法导致建立链路、则 SSD Rx 或 Tx 可能存在更多的 SI 灵敏度问题。  是否尝试了 410 上的最低 EQ 设置?   

    我不怀疑使用 SN75LVPE5412 会发生变化。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    三星 SSD 在 Rx 引脚上没有交流耦合电容器,也没有我们测试的任何其他 SSD。

    我们已经尝试了从 0 到 7 的 EQ 指数、并在 RX_DET = L0/L4 时尝试了 PD = L、但这两个设置都不能检测 Samsung SSD。
    我能否提供该图供您参考?

    此致、  

    Alec