This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IRPAP-EVM:需要支持 DP83867IRPAP - LED_2 链路状态问题

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548361/dp83867irpap-evm-support-needed-for-dp83867irpap-led_2-link-status-issue

器件型号:DP83867IRPAP-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83865

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们已从迁移 DP83865 连接到 DP83867IRPAP 由于 EOL。 中配置了 PHY GMII 模式  PHY 地址设置为0x01

在我们之前的设计(采用 DP83865)中、我们使用 LED 信号进行指示 以太网链路状态 它连接到我们的 FPGA。 拔下电缆后、系统检测到电缆并显示“正在等待以太网就绪“。

在我们的新设计中:

  • 我们建立了联系 LED_2(引脚 61) DP83867 与 FPGA 的堆栈代码(名为)glink_status

  • LED_2 为 不用作搭接

  • 信号始终保持不变 高电平 、即使已拔下以太网电缆也是如此。

  • 打开了 扫描或数据通信没有问题 –我们能够成功地发送和接收数据包。我们希望您在以下方面提供帮助:

  1. 如何配置 LED_2 进行指示 链路状态 正确吗?

  2. 是否有任何建议 Strap 配置或寄存器设置 解决这个问题?

  3. 是 A 下拉或上拉电阻 如果不用作搭接、是否需要在 LED_2 上使用?

  4. 不限 参考设计或应用手册 显示了该设置的示例?

请指导我们如何使 LED_2 能够可靠地进行链路检测。

  现有设计  





 电流设计原理图

此致、
Pavithran Gunasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:  

    LED2 引脚在加电时自动检测极性。 LED_2 引脚也设置为显示 TX/RX 活动、因此如果有链路和数据包传输、LED 将亮起。  
    要指示链路状态、您必须更改下面的寄存器设置:



    以下是我们数据表中的 Strap 配置建议:



    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的快速响应。

    我知道 LED_2 默认配置为显示 TX/RX 活动。 但是、我们的具体要求如下:

    我们希望 LED_2 反映实际链路状态、即在连接或移除以太网电缆时信号应改变状态。 这是必要的、以便我们的 FPGA 逻辑可以检测电缆是否存在并相应地显示“等待以太网就绪“。

    请确认:

    1. 这种行为是否可以通过仅更改来实现 硬件搭接 (例如电阻器)?

    2. 或者是 A 寄存器配置 (通过 MDIO 或引导模式覆盖)是否还需要?

    3. 如果需要更改寄存器、应使用哪个特定的寄存器和值来设置 LED_2 以进行反映 仅链路状态

    任何建议或参考配置都会非常有用。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Pavithran Gunasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.所述行为将无法通过硬件搭接实现。

    2.需要通过 MDIO 修改寄存器。 请参阅上面的寄存器屏幕截图。

    3.请参阅上面的屏幕截图。

    此致、

    j