This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:料件上的marking與承認書上marking有差異

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549602/ds90cr288a-marking-marking

器件型号:DS90CR288A


工具/软件:

如下图所示、官方数据表指示器件上的标记应包含“>B 符号。 但是、我们注意到我们收到的实际器件在组件本身上没有这个“>B 标记。

请您说明为什么存在此差异?
作为您的参考、该器件的生产日期代码 (DC) 为 2336 。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问。 您可以在数据表中看到、“器件标识“列有一条注释 (6)、在“器件标识:可能还有一个与标识、批次跟踪代码信息或器件环境类别相关的附加标记“下方有一条注释。

    数据表中的“>B 标签是器件标识和上述其他标记的占位符。



    此致、
    Ikram