This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410PAP 的汽车级

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549836/tfp410-automotive-grade-for-tfp410pap

部件号:TFP410


工具/软件:

您好、专家:

您是否有针对汽车级 TFP410PAP 的建议解决方案? 如果没有、TFP410PAP 的温度范围是否为–40C~105C? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    An

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的汽车版本、我们的产品系列也没有支持–40°C 至 105°C 温度的器件。

    谢谢

    David