This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP23:未使用的输入引脚

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548836/sn65lvcp23-unused-input-pins

器件型号:SN65LVCP23


工具/软件:

您好团队:

如何处理未使用的输入引脚?
我应该将其连接到 GND 或 VCC 吗?
如果是、您能提供我建议的上拉/下拉电阻值吗?

我想使用作为下面的配置。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

     使用什么输入信号? CML?  LVPECL 呢? LVDS?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian-San、

    输入信号为 LVPECL。

    输入信号是否对未使用的输入引脚有任何影响?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

     输入信号对未使用的输入引脚没有影响。

     IN1 是另一个差分通道、如果未使用、则可以悬空。

    好极了

    Brian