This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:采用 RGT 封装的 PCA9534

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534, PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549287/pca9534-pca9534-in-rgt-package

部件号:PCA9534


工具/软件:

您好:

您的数据表封面页面表明有一个采用 RGT 封装的 PCA534、但我在“订购和质量“下看不到任何内容、也没有在“设计工具和开发“下看到 CAD 选项。  乐观地说、我认为您可能只是商品信息有问题。  但这可能是数据表错误或路线图上过早出现的问题。 您能否确认、如果实际可用、您能帮我获取 CAD 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    RGT 看起来不适用于 PCA9534、这会在数据表中造成误导。 我查看了数据表和产品页面。  

    好消息是、我们提供采用 RGT 封装的 PCA9534A。 唯一的区别是 I2C 从器件地址不同。  

    请告诉我 PCA9534ARGT 是否可以在您的系统中使用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、

    如果它不是系统版本、肯定会考虑它。  幸运的是、大家都有 RGV、这将会实现。