This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:是否需要交换超级信号的 TX 和 RX?

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549524/tusb8042-does-the-tx-and-rx-of-supersignal-need-to-swapped

器件型号:TUSB8042


工具/软件:

您好的团队、  

我将 TUSB8042 与处理器连接—我是否需要交换 SuperSpeed 信号的 TX 和 RX 线路?

目前、当我将 USB 3.0 大容量存储设备连接到端口时、它只会被检测为 USB 2.0 设备。

我看到了以下错误、这是否是由于未交换超高速 TX/RX 信号路径导致的?

  • USB 设备树 ( lsusb -t 输出)-  以树格式显示 USB 设备拓扑

 

/: bus 001.Port 001:dev 001、Class=root_hub、Driver=xhci-hcd/1p、480M

   |_端口 001:设备 002、如果为 0、类=Hub、驱动程序=HUB/4p、480M

       |_端口 001:设备 003、如果为 0、类=Hub、驱动器=HUB/4p、480M

           |__端口 004:设备 004、如果为 0、类=大容量存储、驱动程序= USB 存储、480M

/: BUS 002.Port 001:DEV 001、Class=root_hub、Driver=xhci-hcd/1p、5000m

   |_端口 001:DEV 002、如果为 0、Class=Hub、Driver=HUB/4p、5000m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机 SSTX 应连接到集线器 SSRX_UP

    主机 SSRX 应连接到集线器 SSTX_UP。

       如果需要、您可以发送原理图进行检查。

    好极了

    Brian