This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:封装尺寸

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549393/tusb8041-q1-footprint-dimension

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助检查  TUSB8020B-Q1 尺寸 、如下图所示、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

     让我咨询 TI 封装团队。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 0.4mm, 1.42mm

    2) 0.3mm、3.3414mm