This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 是否支持 8MHz?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549061/pca9306-can-pca9306-support-8mhz

部件号:PCA9306
主题: LSF0102 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

主芯片在 8MHz 工作、我们希望使用 PCA9306 实现电平转换功能。 PCA9306 也可以在 8MHz 工作吗?  

谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mercy:

    是否可以从数据表的角度切换到支持 8MHz 所需数据速率的 LSF0102?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    感谢您的推荐。

    我们有 PCA9306 库存、我们会加以利用。   

    如果数据速率无法达到 8MHz、我们将重新设计。

    期待您的确认。

    此致、

    怜悯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mercy:

    从数据表的角度来看、我无法确认 PCA9306 可在 8MHz 下工作、尽管该器件可针对更高的数据速率而设计。  

    可以在 8MHz 处使用 PCA9306 而不受其数据表支持、也可以从数据表角度切换到 LSF0102。  

    此致、

    Tyler