This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCN 编号:20231127002.1/ HFTF 认证为选定器件的备选组装地点

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549069/pca9306-pcn-number-20231127002-1-qualification-of-hftf-as-an-alternate-assembly-site-for-select-devices

部件号:PCA9306


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

  1. 请澄清更改的含义上突出显示的缩写或解释其含义:
    1. HFTF
    2. NiPdAu
    3. G4 = NiPdAu
    4. R-30
    5. A-18
    6. G3 =哑光锡
  2. 当前与附加的引线镀层、模具和安装化合物之间有何差异。 它们是等效的吗? 您如何确定变更的资格?
  3. 标签上的更改是否仅用于区分铅涂层? G3 和 G4? 或者、根据附件 1 中圈出的信息更改其他内容  
  4. 您能否解释此变化对流程有何影响、或者如果不影响、请解释原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ched:

    其中一些详细信息无法在公共 e2e 论坛上分享。 我将向贵公司提供支持的 FAE 发送电子邮件、以便及时为您解答。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHED、请提供电子邮件地址。  我不相信我们已经见面了。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。   我的电子邮件地址是“ Ched-Wei.Ng@plexus.com “  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ched:

    我将关闭此 e2e 主题并通过电子邮件继续讨论。 谢谢。  

    此致、

    Tyler