This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:与 TCA9517A 级联

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548838/tca9548a-cascade-with-tca9517a

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9517TCA9517ATCA9509

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

以下配置是否可以正常工作?

如果没有、 什么兼容的电平转换器器件可以替代 TCA9517?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新分配给 TXP 团队、他们可以建议 TCA9517 是否正常/是否需要替换!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICSC,

    此实现将不起作用。  

    TCA9517A 的 B 侧朝向 TCA9517A 的 B 侧。 TCA9548 I2C 开关是无源器件、这意味着只有一个小电阻器通过 passFET 连接两个 TCA9517A 缓冲器器件。  

    由于缓冲器的 VolB 规范、TCA9517A 的 VILC 规范将被违反。 建议使用 TCA9509 切换其中一个 TCA9517A 并相应地调整设计。 请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slvafn4/slvafn4.pdf?ts = 1720532530217&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    另一个解决方案是切换 TCA9517A 缓冲器之一的 A 侧和 B 侧。 允许的连接为 A-A、A-B、B-A、但从不为 B-B  

    此致、

    Tyler