This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:关于在 DRP 作为 DFP 模式运行时 OUT1、OUT2 逻辑

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548719/tusb321ai-about-out1-out2-logic-when-operating-drp-as-dfp-mode

器件型号:TUSB321AI


工具/软件:

您好的团队、

现在、我将使用 TUSB321AI 将 USB-C 接口电路设计为 DRP。

根据数据表、我已经了解了 TUSB321AI 在 UFP 模式下通过 OUT1、2 引脚广播电源容量。

但是、 当 DRP 作为 DFP 模式运行时、我尚未理解 OUT1、2 引脚的逻辑。  

在这种情况下、这些引脚是否为逻辑 Hi-Z?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 DFP 模式下不使用 OUT1/2 引脚、我不确定引脚上的端接是否有(如果处于 DFP 模式)。 我会在我们的 EVM 上进行测试、并在 1-2 个工作日内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、这些引脚在这种状态下为逻辑高阻态。