This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:下拉 INH

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549124/tcan1043a-q1-pull-down-on-inh

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

在 INH 上使用 4k7 的下拉电阻时、它将保持低电平、44ms 后将再次变为高电平。 使用 100k(较弱的下拉电阻)时、不会发生这种情况。

是否有这方面的解释?

好极了  
Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khai:

    INH 是一个高电压输出引脚、在睡眠模式下会驱动为高电平或高阻抗。 由于引脚在睡眠模式下悬空、因此建议在 INH 上使用 100K 电阻下拉电阻、以实现从高电平到低电平状态的更短转换时间。  

    但是、该电阻值不应直接影响该器件的状态机(导致 INH 切换)。 其他因素可能会影响该收发器、使其从 INH 引脚驱动至高电平的睡眠模式唤醒。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    至于我的理解、退出睡眠模式只能在以下条件下触发: WUP、LWU 或 nSTB 从低电平到高电平的转换。 这是正确的吗?  

    另外、我们在高温和低温下看到了这种行为、并使用 4k7 下拉。 要求了解更多有关温度和条件的信息。  

    有什么猜测可能是根本原因?  

    好极了  
    Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khai:

    为了便于理解 、只能在以下条件下触发退出睡眠模式:WUP、LWU 或 nSTB 的低电平到高电平转换。 这是正确的吗?  [/报价]

    要退出睡眠模式、我只需要添加 VSUP 复位。 如果 VSUP 降至 3.5V 以下并恢复到正常电压(即大于 4.5V)、则 TCAN1043A 将重新启动并进入待机模式、INH 为高电平。  

    请提供收发器的原理图。  

    此外、请让客户使用 INH、nSTB、CANH 和 RXD 并使用两种下拉电阻器配置来测量波形。 具体而言、当 4.7k 配置上的 INH 引脚从低电平变为高电平时。

    使用 4.7K 下拉电阻时、客户如何最初将 TCAN1043A 发送到睡眠模式(即 nSTB 是否被驱动为低电平以退出正常模式)?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    我在这封邮件中环游了你。 让我们通过邮件跟进并关闭此主题。 还会要求提供最新的原理图。  

    好极了
    Khai