This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:设计验证支持

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548946/tmds1204-design-verification-support

器件型号:TMDS1204


工具/软件:

你(们)好

我们 在基于 XCVE2302 的设计中使用了 TMDS1204RNQR。 我们需要设计验证支持。 我随附了原理图。 请发送连接请求以共享布局文件。

e2e.ti.com/.../tmds.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、  

    请接受我的友谊请求并通过消息发送布局文件。 在查看原理图后、我将再次回到您的身边。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、  

    以下是原理图上的反馈:
    1.  
    这些二极管连接到 DDC 缓冲器。 我们已经看到该二极管过去在 DDC 缓冲器中被钳位、因此我相信这可能不适用于 DDC 缓冲器。 我建议使用不同的 ESD 二极管(同一系列中有一个 6V5)、以确保 DDC 缓冲器不会被钳制。  

    否则、原理图看起来很好。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

      不提供用于同一串联实现 6.5V 反向电压的 ESD 二极管。 我们是否可以使用 SESD0201X1BN‑0010‑098?

    请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、  

    建议的方法应该起作用。  

    此致、

    j