This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB9261PVP 見解書 Ω

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548906/tusb1002-tusb9261pvp

器件型号:TUSB1002


工具/软件:

今後ともよろしくお願い申し上げます。μ s

以下の部品を輸出する場合は、非適用証明書またはメーカーの意見をご提出ください。μ s

出荷国: 日本 μ s
輸出先: 中国 μ s

対象部品:

  • 部品名: USB 3.0 - SATA ブリッジ
  • モデル番号: TUSB9261PVP

配 μ s 達予定日: 年月 8 日 19 μ F

皆様のご協力をお願いいたしますので、ご対応をお待ちしております。μ s

よろしくお願いいたします μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能用英语重写一下吗? 通过这种方式,我可以确认你的问题是什么,并得到一个正确的回应给你的答案。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉用日语书写。
    此事项涉及与出口有关的不适用证书的请求。
    但是、由于您的客户服务团队能够处理此问题、因此不再需要您的帮助。
    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不用担心! 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan