This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E

Guru**** 2775605 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548881/max3232e-max3232e

部件号:MAX3232E
主题 MAX232 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我们 在设计中使用 MAX3232E 进行 UART 到 RS232 转换。 我们需要从 MCU 向 RS232 连接器提供流控制信号 (CTS 和 RTS)。 我需要使用哪种信号来实现这个目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh 您好  

    要提供从 MCU 到 RS232 的流控制信号、您可以从列出的以下信号中进行选择。 CTS/RTS 与 TXD/RXD 类似、因为它们是另一个发送/接收器对。 因此、举例来说、您可以将 CTS 和 RTS 连接到 RIN2 和 DOUT2。  

    此致、  
    Leah Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    感谢您的确认。  

    对于您提到的连接还有一个疑问、  

    RIN2 和 DOUT2 是电平转换 RS232 信号。 因此、在 MCU 侧、我必须按照下图进行连接

    代替     MAX232
    CTS--> DIN2 (PIN_10)
    RTS---> ROUT2 (PIN_9)

    MAX232    远程 RS232 系统

    RIN2 ---- > CTS(远程 RS232 系统)

    DOUT2 ---> RTS(远程 RS232 系统)  

    请分享您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错! 如果您有任何问题、请告诉我!  Slight smileμ s