This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:适用于 TJA1042 的 Bom2Bom 解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549459/tcan1472-q1-bom2bom-solution-for-tja1042

器件型号:TCAN1472-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想再次向您确认 TCAN1472-Q1 是否可替代 TJA1042 的 BOM 转 BOM? 如果不是、有什么区别? 我们是否有用于 TJA1042 的其他 BOM 到 BOM 器件? 谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    是的、没错。 您可能还会看到 TCAN1042-Q1、谢谢。  


    此致、

    Michael。