This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:电压摆幅范围

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548343/ts5usba224-voltage-swing-range

部件号:TS5USBA224


工具/软件:

您好的团队、

我来确认“V_AUDIO=3.3V",“,"VBUS=L"、"VBUS=L"时“时器“器件的功能。

1.在这种情况下,来自 67pin (D-/D+) 的音频信号将传导到 3.2pin 并参考 GND ,是否正确? 我不确定输入和输出中都提到了哪个接地。

2.如果第一个理解正确,输入/输出电压摆幅范围是多少?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    1.是的,你是对的,他们都是以同一个 GND 为基准的。

    2. I/O 电压摆幅范围如下:

    VAUDIO 可以在 2.7V 至 5.5V 的范围内、因此输入输出范围取决于应用中 VAUDIO 电压电平的大小。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    根据客户条件 VAUDIO = 3.3V、数据表的模拟电压范围为–2.7V 至 3.3V。 但是、由于该器件上的 GND 可被视为 0V、因此输出电压范围为 0V 至 3.3V。 我的理解是否正确?

    仅当器件可以使用所有电压范围时、才使用 VAUDIO = 5.5V。 如果正确、在输入端使用 1.65V 中心信号 (Vpp = 3.3V) 是它可以获得的最高 SNR。 我想确认一下。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    如果 VAUDIO = 3.3V、则音频开关范围将为 3.3V - 5.5V 至 3.3V、因此–2.2V 至 3.3V。 对于 USB 开关、模拟电压范围为 0 至 5.5V。 我不确定您会在哪里获得–2.7V 电压。 所有电压范围都与接地相关、即 0V。  

    对于正确的音频开关。 如果 VAUDIO 为 5.5V、那么 I/O 将能够传递高达该电压电平的信号。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    抱歉、我有错误的计算、–2.2V 是正确的、而不是–2.7V。

    此致、

    Hayashi