This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539R:您是否有关于 TCAL9539R 的 IBIS 模型?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539R, TCAL9539, TCA6408A, IO-EXPANDER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548277/tcal9539r-do-you-have-the-ibis-model-about-tcal9539r

部件号:TCAL9539R
主题中讨论的其他器件: TCAL9539TCA6408A

工具/软件:

您是否有关于 TCAL9539R 的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    TCAL9539R 没有 IBIS、但 TCA6408A 有 IBIS。 这类似于 TCAL9539。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。 TCAL9539R 的 P 输出通道具有 4 级输出驱动强度、我们只需要仿真其中的差异。  TCA6408A 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    我懂了。 这是一个可进行仿真的有效用例。 遗憾的是、我们没有目前可以仿真的 IBIS 模型。  

    我们能否通过在 IO-EXPANDER-EVM 上测试 TCAL9539RPWR 来使用实际的硅进行测试 ?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在两周内得到我们的原型,我们将测试它。 谢谢你。