This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:使用 LMX2572LP 进行 DS560DF810 环回测试

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545909/ds560df810-ds560df810-loopback-test-with-lmx2572lp

部件号:DS560DF810


工具/软件:

正如  DS560DF810EVM 中前面的问题:环回测试失败无法满足我的预期 

Drew Miller 先生建议 我们使用一种拓扑来使 DS560 生成模式。

现在、我已使用相关的电源和软件 (tics) 设置 EVM 板。

您能否提供寄存器设置以便我测试该设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将对此进行研究、然后返回给您。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    您尝试从 DS560DF810 生成正确的 PRBS 模式?

    我相信这个相关的 E2E 回答将为您提供配置步骤。 具体而言、Nasser 提供的第二个链接是有关启用 PRBS 生成器的常见问题解答。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我不清楚该帖子、 DS560DF810 软件有所不同 (Latte)。

    是否有更简单的设置教程? 比如软件设置中的一些图片快照、或者您能为我提供示例代码吗?

    目前我在 RX0 处连接 1.5G 时钟。 TX0 连接至 RX1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我通过电子邮件与您进行了跟进。

    谢谢、

    Drew