This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:如何从电缆 EQ 指数寄存器计算传入 SDI 的电缆长度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547258/lmh1297-how-do-i-calculate-the-cable-length-of-the-incoming-sdi-from-the-cable-eq-index-register

部件号:LMH1297


工具/软件:

请、如何从 Config IO 寄存器页面中地址 0x25 处的电缆 EQ 索引寄存器计算传入 SDI 的电缆长度?

方程式是什么?

谢谢

Gwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gwyn:
    请参阅下面的答案。  
    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gwyn:  

    我为这个混乱而道歉。 我编辑了上述回复以保持一致。 我在内部讨论过、这是可能的。 以下是如何计算电缆长度:

    您可以读取 LMH1297 ConfigIO 寄存器 0x25。 寄存器 0x25 是自适应后电缆 EQ 指数 (CEI) 的读回。 这表示在 EQ 模式下 SDI_IO+上使用的电缆 EQ 增强指数。 6 位设置值的十进制范围为 0 到 55(二进制为 000000'b 到 110111'b)、其中较高的值对应于 SDI_IO+输入端施加的较大增益。 然后、您可以使用增益来估算电缆长度。

    此致、
    j