This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95:将输入数据位接地

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549157/sn65lvds95-grounding-input-data-bits

器件型号:SN65LVDS95


工具/软件:

我们能否将一个通道的 7 个输入数据位中的任何输入数据位接地。 如果在每个通道或 2 个通道中将一个位接地、将会有任何好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    对于该器件、您可以将未使用的输入引脚保持悬空、也可以使用~ 10k Ω 的外部下拉电阻器。 (也在本 E2E 中提到: 关于 WEBENCHRegistered工具/SN65LVDS95:参考设计) 

    不使用输入引脚没有特殊优势、另外请确保遵循数据表中的通道连接和 LVDS 序列。 您可以在图 1 中找到。 'LVDS95 加载和移位序列'是如何在输出端对位进行串行化的。



    此致、
    Ikram