This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:数据表中是否缺少通道 A 的信号检测复位/预设寄存器 0x0B?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549290/ds125br111-is-the-datasheet-missing-a-register-0x0b-for-signal-detect-reset-preset-for-channel-a

部件号:DS125BR111
主题DS125BR401 中讨论的其他器件

工具/软件:

数据表是否缺少用于信号检测复位/预设的寄存器 0x0B?  我看到一个用于通道 B (0x14)、但不看到一个用于通道 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    是的、数据表似乎没有列出通道 A 的信号检测复位/预设寄存器。 看看类似的器件 (DS125BR401)、我怀疑 CHA 的信号检测可能位于寄存器 0x0D 中。

    注意、信号检测状态位于寄存器 0x0A 中。

    谢谢、

    Drew