This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:设计验证

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548917/lmh1297-design-verification

部件号:LMH1297


工具/软件:

你(们)好

我们将 LMH1297RTVT 用于基于 XCVE2302 的设计之一。 我们需要支持设计验证。 Im 连接原理图。 要共享布局文件、请发送连接请求。

此外、如果有任何 EVK 布局文件可用、请单击共享。

.e2e.ti.com/.../lmh1297.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SPI、请仔细检查 MOSI 和 MISO 连接、因为您以菊花链方式连接两个 LMH1297。

    有关布局、请从 LMH1297 产品页面申请。

    谢谢

    David