This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2514B 交叉参考

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549224/usb2514b-cross-reference



主题: 技术支持请求–适用于 Android OTG 应用程序的 USB 集线器 IC

尊敬的 Texas Instruments 技术支持团队:

我叫 Hiếu、目前我正在开发一种硬件设计、它使用 USB 集线器将 USB 连接从 Android 手机扩展到多个外围设备(如鼠标,键盘等)。

在测试过程中、我使用了 USB2514B IC(来自 Microchip)、连接到计算机时运行良好。 但是、确实如此 在 OTG 模式下连接到 Android 手机时无法正常工作 —即使我已经确保了适当的外部电源 、CC1 上的 5.1kΩ 下拉、总线供电的覆盖配置和适当的 RESET_N 延迟也是如此。

因此、我想请你就选择 A 提出建议和指导 Texas Instruments 的 USB 集线器 IC 符合以下标准:

  • 在中使用 Android 手机可靠地运行 OTG 模式

  • 配置 4 个下行 USB 端口

  • 适当地消耗手机的电流 VBUS

  • 易于配置 (I²C 需要通过配置 (strap) 引脚或 μ F/EEPROM)

  • 随附参考资料: 应用原理图 布局指南 和 Android 兼容性的重要设计注意事项

提前感谢您的支持。 我期待着你的建议。

此致、
Hiếu μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu:

     TI 没有 支持 OTG 的 USB 集线器器件。

    此致

    Brian