This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 布局放置?

Guru**** 3019870 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550403/lsf0108-lsf0108-layout-placement

部件号:LSF0108


工具/软件:

尊敬的 TI Pals:

我们使用 LSF0108 进行 3.3V 至 1.8V 的 SPI 信号电平转换。  

拓扑如下所示:

板载 FPGA SPI (3.3V) ->板对板连接器 (BTB CONN)-> B 板上的 LSF0108 -> B 板上的 SPI 闪存 (1.8V)。

 BTB CONN 和 SPI 闪存之间的布线长度约为 11 英寸。

我们是否希望知道、在布局放置时、LSF0108 需要靠近 BTB CONN 或 SPI 闪存侧放置?   

谢谢、

Jimmy Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这看起来和之前回答的相同主题一样:  LSF0108: LSF0108 布局放置? 

    请不要重新发布相同的问题,这将有助于减少垃圾邮件,谢谢.  

    此致、

    插孔