This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 布局放置?

Guru**** 3019870 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550410/lsf0108-lsf0108-layout-placement

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具/软件:

尊敬的 TI Pals:

我们使用 LSF0108 进行 3.3V 至 1.8V 的 SPI 信号电平转换。  

拓扑如下所示:

板载 FPGA SPI (3.3V) ->板对板连接器 (BTB CONN)-> B 板上的 LSF0108 -> B 板上的 SPI 闪存 (1.8V)。

 BTB CONN 和 SPI 闪存之间的布线长度约为 11 英寸。

我们是否希望知道、在布局放置时、LSF0108 需要靠近 BTB CONN 或 SPI 闪存侧放置?   

谢谢、

Jimmy Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于 SPI 转换、TXU0304(4 通道)非常适合、因为每个通道的信号流方向针对此接口进行了优化。 LSF0108 在 A/B 侧具有开漏输出、这意味着来自外部上拉电阻和 Cload 的外部 RC 将决定可实现的最大速度。 SPI 包含 MISO/MOSI 线、因此输出将位于器件的两侧、因此即使器件靠近 BTB CONN 或 SPI 闪存放置、器件另一侧的 SI 也会降级。

    如果需要 8 通道、可以实现 2 个 TXU0304 或 AXC8T245/AVC8T245/LXC8T245 等方向控制转换器、因为它具有缓冲输出、从而提高稳健性和 SI。  

    此致、

    插孔