This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0701:是否适用于 AM26C31's 输出端口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, TVS0701, TSD12C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550032/tvs0701-is-it-suitable-for-am26c31-s-output-port

器件型号:TVS0701
Thread 中讨论的其他器件:AM26C31TSD12C

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 AM26C31、满足输出端口短接至 GND 的问题。

根据之前的 E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547224/am26c31-output-distortion/5961609?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A507745#

您是否认为  TVS0701 或 TSD12C 适用于 AM26C31 的输出端口。

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     它们需要支持的最大共模电压范围是多少?

    我看到 AMC26C31 的共模电压范围为+/–14V、因此、只要客户可以支持稍低的共模电压范围、就可以使用 TSD12C。

    由于 2.5V/us 的压摆率限制、TVS0701 可能无法支持信号速度。

    我在您链接的主题中注意到问题是在加电期间出现的。

    是否有任何示波器屏幕截图来查看上电期间线路上的电压是多少? 竞争对手的 ESD 二极管是损坏的、还是仅损坏 AMC26C31?  

    此致、

    Sebastian