This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:关于工作电压的阐述

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550257/sn65hvd1781-clarification-on-operating-voltage

部件号:SN65HVD1781


工具/软件:

尊敬的团队:

我计划使用 SN65HVD1781D 使用两个 USB 端口。 在查看数据表时、我注意到了 功能 部分中、它提到了对的支持 3.3V 或 5V 系统 。 不过、在中 引脚说明 表中列出了电源电压 (Vcc) 范围 4.5V 至 5.5V 。

这种情况造成了一些混淆 — 您能否澄清该器件是否可以在 3.3V 系统中可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    器件的保修基于建议的运行条件。 对于 Vcc、该器件接受的最小值为 3.15V、最大值为 5.5V 该器件的典型电压(有点像其周围设计的那样)为 5V。 答案很简单:是的、此器件支持 3.3V 电源、但可能有一些参数会受到 3.3V 与 5V 使用的影响。

    示例是工作 最高温度 TA 在 5V 时更低、在 3.3V 时更高。 另请参阅 VoD 规格、这是随 Vcc 变化的另一个参数。

    - Bobby