This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:电源引脚电容器

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550058/ds90ub913a-q1-power-supply-pins-capacitors

器件型号:DS90UB913A-Q1


工具/软件:

大家好!

我有关于 DS90UB913A 的问题。

(1) 关于 VDDCML0 电容器、数据表建议使用 0.01uF、0.1uF 和 22uF、但 EVM 使用 0.1uF、1uF 和 22uF。
我应该遵循哪项建议?

(2) 关于 VDDT 和 VDDD 电容器、数据表建议使用 0.01uF 和 0.1uF、但 EVM 使用 0.1uF 和 1uF。
我应该遵循哪项建议?
此外、这些电源可通过铁氧体磁珠作为一组进行隔离。 我是否应该将 EVM 用作推荐的电路?

(3) 关于 VDDPLL 电容器、数据表建议使用 0.01uF、0.1uF 和 4.7uF、但 EVM 使用 0.1uF 和 1uF。
我应该遵循哪项建议?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    感谢您提出您的问题。 对于问题中提到的所有电源引脚、我们建议遵循数据表中的建议。 根据典型应用图、建议在 VDDPLL 和 VDDCML 引脚上使用独立的铁氧体磁珠。 VDDT 和 VDDD 引脚上不需要铁氧体磁珠。  

    此致、

    Zoe