This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:申请查看原理图。

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545025/ts3dv642-request-review-a-schematic

部件号:TS3DV642
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI83、 SN65DSI86

工具/软件:

你(们)好

请求审阅所附的电路。
信息如下。

应用:用于医疗设备的 HMI

使用目的:  

  1. TS3DV642RUATQ1:MIPI 1:2 软件
  2. SN65DSI83TPAPRQ1:MIPI 至 LVD

e2e.ti.com/.../TS3DV642RUATQ1_5F00_SN65DSI83TPAPRQ1_5F008CD65CB880ACA0D1_.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    TS#DV642 的原理图看起来正确!

    实际上、我会将此主题转发给作为 SN65 器件专家的 TI 内部团队。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请查看我的反馈。 如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TS3DV642RUATQ1_5F00_SN65DSI83TPAPRQ1_5F008CD65CB880ACA0D15F00_AH.pdf

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron Heng  

    1.在所附的电路中,我看不到 U26 上的两点文字。(部分 R338 和 R339 中的文字是不可见的。

    2. I2C 通过 2.2K 欧姆上拉电阻器连接到 AP 端子。

     器件 TS3DV642RUATQ1 连接到 SN65DSI83 和 SN65DSI86。

    4. 向 U27 的每个电源端子添加了 100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohoon、

    R338 与 EN 引脚串联。 我建议添加 10uF 而非 220pF。 如果您计划使用 DSI 时钟、则需要使用一个串联电阻器将 REFCLK 引脚短接至地。

    感谢您确认 2-3 分。

    Aaron