This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:关于 USB 2.0 合规性测试

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8044RGCEVM, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543510/tusb8041a-regarding-the-usb-2-0-compliance-test

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044RGCEVMTUSB8041

工具/软件:

您好的团队、

我们为一个客户在配备 TUSB8041A 的原型板上进行了 USB 2.0 合规性测试、并确认在以下两项中出现故障:

  • EL_21 同步字段长度测试
  • EL_22 主机和器件数据包测试之间的数据包间隙

我们还使用 TUSB8041A 评估板 (TUSB8044RGCEVM) 以与我们公司不同的型号执行了合规性测试、并观察到相同项目下的故障。

但是、当我们直接在连接评估板的端口上进行合规性测试时、所有项目都通过了。

如果您能确认以下两点、我们将不胜感激:

  1. TI 是否针对 TUSB8041A 执行了 USB 2.0/3.0 合规性测试?
  2. 对于合规性测试、提供了集线器和主机设置。 在板载 TUSB8041A 安装在板载(与 CPU 位于同一电路板上)的情况下执行合规性测试时、使用主机设置是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei:

     我们  直接在集线器 EVM 端口上进行了合规性测试。

      

    对于合规性测试、有集线器和主机设置。 在板载 TUSB8041A 安装在板载(与 CPU 位于同一电路板上)的情况下执行合规性测试时、使用主机设置是否正确?

       如果测试集线器下行端口、则应使用主机设置。 但需要为集线器添加更多位  

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    已了解应使用主机设置、并且需要为集线器设置一个额外的位。

    明白 TI 没有对 TUSB8041A 进行 USB 2.0/3.0 合规性测试是正确的吗?

    另外、请提供该文档的 URL、其中提到了关于添加该位的声明。

    最好的应届毕业生

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei:

       TUSB8041A 与 TUSB8041 相同、它确实通过了 USBIF 合规性测试。

     随附测试文档。

        e2e.ti.com/.../USB_5F00_2_5F00_0_5F00_Electrical_5F00_Compliance_5F00_Specificationv1.06.pdf

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我了解 EL_22。 您对 EL_21 有何评论?

    此致、

    Kyoehi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EL 21、客户是否使用了 32 位同步字段?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持。

    ■调查案例:
    EL_21 和 EL_22 失败。

    Δ I EL_21■详细信息:
    请参阅下表。 (使用制造商的评估板可以观察到相同的结果。)

    ■我们基于 USB 规范的解释回顾:
    根据 USB 规范(通用串行总线规范修订版 2.0、2000年4月27日)、
    EL_21 的判断标准为 32 位。 但是、当通过集线器时、最多允许下降 4 位。
    因此、可接受的范围变为 28 至 32 位。

    基于此、当转换为时间 (480Mbps) 时、以下范围适用:
    58.3ns≦测量值 (62.8ns)≦67.7ns

    ■从 USB 规范摘录:
    【摘录未在原文中提供】

    7.1.10 同步图形

    用于低速/全速传输的 SYNC 模式需要为 3 KJ 对、后跟 2 K、总共

    八个符号的差值。 图 7-35 展示了 NRZI 位模式、该模式是每个低速/全速数据包的前缀。

    用于高速传输的 SYNC 模式需要为 15KJ 对后跟 2K、总共需要

    或 32 个符号的组合。 当重复时、允许集线器从同步模式的开始位置丢弃多达 4 位

    数据包 。 但是、集线器不得损坏同步字段的任何重复位。 因此、在被重复之后

    5 个集线器、数据包的同步字段可能短至 12 位。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei:

     感谢您提供的信息。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否确认客户上述解释是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohie:

      客户解释正确、同步位由集线器丢弃。

    好极了

    Brian