This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:未使用 LDO — 输出引脚悬空

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550349/tlin1028-q1-ldo-not-used---output-pin-floating

器件型号:TLIN1028-Q1


工具/软件:

您好、

如果不需要 TLIN1028-Q1 的 LDO、 由于未连接负载时环路中的–20dB/dec、LDO 输出引脚 (Vcc) 似乎可能会悬空、您能否确认这是真的、或者是否最好无论如何连接电容器?

谢谢

Gustavo Monroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    始终建议使用旁路电容器、谢谢。

    此致、

    Michael。