This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:支持 TCA9511A 多主器件?

Guru**** 2961850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, PCA9515A, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548151/tca9511a-tca9511a-multi-master-capable

器件型号:TCA9511A
Thread 中讨论的其他器件: PCA9515A、 TCA9517A

工具/软件:

您好、

我计划使用 TCA9511A。

TCA9511A 支持多主器件?
我正在检查是否可以进行以下配置:

              TCA9511A          TCA9511A
I2C Master1 -- I2C 输入--- I2C 输出——从设备
                           |
I2C Master2 -- I2C 输入输出----
                           |
I2C Master3 -- I2C 输入输出----
                           |
I2C Master4 -- I2C 输入输出----

假定 EN 引脚始终有效并具有适当的上拉电阻。
如果有任何可配置的器件、敬请告知。

此外、如果有任何可配置的器件、敬请告知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要有关多主系统中要求的更多信息? 主器件 1-4 是否预计 TCA9511A 将处理流控制或处理地址中的仲裁? 我知道 I2C 是开漏的、在地址发送期间、主器件必须通过最低 7 位地址确定哪个主器件在总线优先级中胜出。 它是否集成在每个主器件中? TCA9511A 的预期是什么?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler -
    感谢您的答复。

    我不希望 TCA9511A 执行流控制或地址仲裁。
    每个 I2C 主器件都具有多主器件功能。
    主器件和从器件之间的接线相隔很远、因此我使用 TCA9511A 进行波形整形。
    我期望来自 TCA9511A 的函数如下所示:

    - TCA9511A 可以在多主环境中使用吗?
    -是否可以串联或并联连接 TCA9511As?
    -串联 TCA9511As 时,是否可以将 OUT 端子连接在一起?

    PCA9515A 等某些器件不能串联、但我相信 TCA9511A 也可以串联。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User1640887、

    TCA9511A“输出“侧不检测停止位/空闲检测、因此可以并联“输出“侧。  

    在这种情况下、主器件的“in"侧“侧处于空闲状态。  

    TCA9511A 中没有静态电压偏移可阻止某些串联连接、如 TCA9517A 中的连接、其中该器件不允许多个 B 侧连接在一起。  

    虽然 TCA9511A 确实允许将多个 OUT 侧连接在一起、但它确实具有需要注意的失调电压。 数据表电气特性的 VOS 规格中对此进行了说明。 VOS 在 PVT 上的最大值可为 100mV。  

    VOS 是失调电压。 假设 master 4 的“in"上“上的 VOL 为 VOL = 100mV、TCA9511A “out"侧“侧的输出电压可高达 200mV(由于偏移量 (max))。 该输出电压通过 master3 的 TCA9511A 进行反馈、其中会添加额外的失调电压。 master4 上的原始 100mV VOL 在 master3 上看起来是 300mV。  

    简而言之、是的、可以这样连接 TCA9511A 缓冲器。 多主器件仲裁由 MASTER1-4 处理、因此 TCA9511A 无需担心这一点。 由于每个连接的 TCA9511A 的偏移电压“堆叠“、因此需要考虑 VOL。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler -
    感谢您的详细说明。
    我非常感谢已确认可以将四个并联和两个串联连接起来。
    我们还使用图表解释了由 VOS 引起的误报、这使其非常容易理解。
    我们将给予应有的注意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User1640887、

    如果没有关于此主题的更多问题、我将关闭此主题并标记为“已解决“。 如果有任何问题、请随时联系我们以获取其他问题。

    谢谢、
    插孔