This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:[DS90UB933]显示屏的图像信号是否可基于 DS90UB933+DS90UB934 传输?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548640/ds90ub933-q1-ds90ub933-can-the-image-signal-of-the-display-screen-can-be-transmitted-base-on-ds90ub933-ds90ub934

器件型号:DS90UB933-Q1


工具/软件:

您好 TI、

我们 正在为 RFQ 项目提出技术建议,目标 是两个显示。

目前、我们有一个主题:

该 项目需要两个显示屏通过两个不同的 串行器 (ds90ub933 和 ds90ub947) 与 ECU 连接。

据我所知、ds90ub933 通常用于摄像头图像 传输

我的问题是、这是否可行?

如果是、是否有 风险?  

谢谢你。

此致

Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DS90UB933 和 DS90UB934 通常用于传输并行摄像头数据。 对于这些器件、SoC 通常连接到解串器。 DS90UB933 和 DS90UB934 具有并行数据接口、不支持 DSI、OLDI 或 RGB。 在显示器中使用 DS90UB933 和 DS90UB934 是可行的、但 前提是使用并行数据接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrah、

    感谢您的答复。

    如果采用这种非典型的方法、是否有任何预防措施可以避免这种风险?

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于在串行器侧放置 SoC 的非典型应用、唯一需要注意的是 I2C 通信、并确保所有系统器件都能够通过串行器从 SoC 正确初始化。  

    对于 使用 DSI、OLDI 或 RGB 接口的非典型应用、这些器件不支持这些接口、并且无法确定以这种方式使用时的任何行为。 不建议在非并行数据接口中运行 DS90UB933 或 DS90UB934。

    如果 RFQ 需要 DSI、OLDI 或 RGB 接口、建议使用 IVI 产品系列中的器件、如 DS90UB947。 IVI 器件旨在支持显示应用和这些数据接口。