This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162-Q1:唤醒 CAN 收发器遇到问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544099/tcan1162-q1-trouble-to-wakeup-can-transceiver

器件型号:TCAN1162-Q1


工具/软件:

我们遇到唤醒 TCAN1162 收发器的问题。 我们设法将其置于睡眠状态、但使用 CAN WUP 帧无法唤醒。 我们对该收发器的状态也有一些困惑。 我们遵循这个图。

 

这些是我们的假设。

  1. 如果电源电压大于欠压限制并且 NSPL 引脚为高电平、收发器将进入正常模式
  2. 当 nSLP 为低电平时、收发器进入待机模式
  3. 当 nSLP 为低电平的时间超过 TSLP 时、收发器处于睡眠模式。

 

令人困惑的是、待机模式和睡眠模式有何区别? 如果我们将 nSLP 保持为低电平、它是否会立即进入待机模式;如果我们将 nSLP 引脚保持为低电平的时间超过 TSLP、它是否会自动进入睡眠状态? 我们是否需要施加脉冲来进入待机模式? 是否可以将收发器保持在待机模式一段时间?

 

我们尝试使用 WUP CAN 帧来唤醒收发器、但它没有唤醒收发器。 您能从我们这边提出一个 CAN 消息框来检查一下吗? 我们使用的是 CAN FD 500kbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisha:

    待机模式是睡眠模式和正常模式之间的中间模式、它不是最低模式、因为 INH 在待机模式下处于开启状态。 初始上电后、器件将首先进入待机模式。 POR 被计为唤醒事件、因此它不会在初始上电后立即进入睡眠模式。 如果在正常模式下将 nSLP 拉至低电平(或保持悬空)、器件将首先进入待机模式、然后在 nSLP =低电平且持续时间 t > TSLP 后进入睡眠模式。

    基本上、任何 CAN 帧都可以唤醒器件、您是指发送 CAN 帧不会使 INH 变为高电平吗?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送 CAN 帧不会使 INH 变为高电平。 您能否分享一个有效的 CAN 框架示例?  我们使用的是 CAN FD 500kbps。 是否有它所期望的任何顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里摘录自数据表 — 此处提及的唤醒模式是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisha:

    有效的 WUP 包括一种显性+隐性+显性模式、每个位时间至少应为 TWK_FILTER。 请在 7.4.1.3.1 中找到更详细的说明

    您能否检查每个状态的持续时间是否符合此要求?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的陈述正确吗? 是否使用任何 CAN 消息唤醒芯片并将 INH 设置为高电平?  目前、我们无法检查 CAN 消息的计时持续时间。 是否可以分享睡眠唤醒功能的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisha:

    肖恩目前正在运营。 任何有效的 WUP 都会唤醒器件、类似于数据表中提到的 7.4.1.3.1。 这可确保不会发生意外唤醒、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisha:

    以下示例展示了 CAN 帧用作 CAN 收发器的 WUP。 对于此器件、WUP 的唤醒滤波器定义为最大 1.8us。 数据速率为 500kbps 时、2us 的位时间满足滤波器的该要求。 由于保证 CAN 帧至少有一组包含显性 — 隐性-显性模式的转换、因此这意味着任何此数据速率下的 CAN 帧都将包含 WUP。  

    在此波形中、我们可以看到、INH 信号仅在 CAN 总线上的第二个显性状态(CANH 上的高电平周期)后变为高电平。 增加的延迟包括额外的 1.8us twk_filter 以及识别 WUP 的模式更改延迟(高达 50us)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我这是否清楚。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    我们使用 Vector Canoe 工具、没有任何函数发生器来从波形模式生成消息。
    这就是我们一直要求提供 CAN 消息示例帧一段时间的原因。您能否提供 在使用 CAN FD 500kbps 时要发送的示例消息 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    我们使用 Vector Canoe 工具、没有任何函数发生器来从波形模式生成消息。
    这就是我们一直要求提供 CAN 消息示例帧一段时间的原因。您能否提供 在使用 CAN FD 500kbps 时要发送的示例消息 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisha:

    在此处、不需要波形发生器进行评估。 500kbps 下的任何 CAN 消息 ID 都将作为 WUP 并唤醒器件。 以上示例是 500kbps 下的 CAN 帧。 ID 和数据可以在第一个屏幕截图右侧的终端中看到。  

    此致、
    Eric Schott