This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:DP 和 DM 连接

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550262/tusb8041-dp-and-dm-connections

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:AM5708

工具/软件:

上行和下行 DP 和 DM 是否不需要标准模式扼流圈?

我将 AM5708 连接到上行、将 USB 3.0 连接器连接到下行。

在 EVK 上、USB 2.0 信号直接相互连接。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi:

     如果产品需要通过 EMI 测试、则需要使用 CM 扼流圈。 否则、它是可选的。

    好极了

    Brian