This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550246/tcan4550-q1-tcan4550-q1

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4551-Q1

工具/软件:

您好、
希望您做得好。
项目名称   : RN EVO
样本数据         : B1 样本
我们正在研究 RN EVO 项目(RN PCU 的更新版本)。
在 EN EVO 中、我们使用具有 CAN FD 1.8V IO 接口的 Qualcomm SIP。
您是否推荐使用 VIO  电压为 1.8V 的汽车类 CAN-FD 收发器 (与 TCAN4550-Q1 类似)
注意:TCAN4550-Q1 的 VIO 电压范围为 3.3V 至 5.5V。 但我们的要求 VIO = 1.8V。
此致
Tendulkar Selvam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tendulkar、

    TCAN4551-Q1 支持 VIO = 1.8V。  唯一需要注意的是、您需要单端时钟而不是晶体。  VIO 电压为 OSC1/2 引脚上的晶体/时钟电路提供源、与晶体一起使用的电流放大器需要至少 3.3V 的更高 VIO 电压。  

    此致、

    Jonathan