This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:TCAN1043GDMTRQ1 的仲裁比特率

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550116/tcan1043g-q1-arbitration-bit-rate-of-tcan1043gdmtrq1

器件型号:TCAN1043G-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们需要 TCAN1043GDMTRQ1 的仲裁比特率。 我们从数据表中知道、数据比特率支持高达 5Mbps 的数据速率。 但此器件型号的仲裁比特率是多少? 数据表中并未提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    该器件支持高达 5Mbps 的数据速率、其中包括用于仲裁的典型 1Mbps 数据速率。 常规 CAN 收发器不处理仲裁与常规 CAN 通信之间的差异、只需将 TXD 发送到总线并在 RXD 上输出总线。 CAN 控制器在从仲裁到发送 CAN 消息时负责该数据速率变化。 通常、任何支持高达 5Mbps 数据速率的 CAN 收发器也将支持和任何用于仲裁的较低数据速率。  

    另外、如果您正在为您的设计寻找新的 CAN 收发器、我强烈建议使用 TCAN1043 N 。 该器件本质上是 TCAN1043G 的更新版本、除了成本更低外、还具有许多改进的特性。 这两款器件都是引脚对引脚兼容且软件兼容的。  

    如果有帮助、请告诉我!

    Ethan