This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:有关 USB OTG 的器件选择的注释

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550253/tpd4s214-please-comment-about-device-select-for-usb-otg

器件型号:TPD4S214


工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户正在进行 USB2.0(全速)OTG 电路设计、因此希望实现 VBUS 控制。 我找到了  TPD4S214  产品阵容中、并正考虑使用它来实现这一目的。

请您就以下几点提出建议?

  1.  TPD4S214  适用于 USB2.0 全速 OTG 应用中的 VBUS 控制?
  2. 如果没有、您能否推荐适用于此用例的 TI 产品系列中支持 VBUS 控制的更合适器件?

感谢您对 TPD4S214 适用性的专家意见、以及您可能提出的任何其他建议。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    TPD4S214 将支持全速 USB OTG 的 USB 控制。  

    此致、

    Chuck