This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:原理图审阅

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550016/tps563203-schematic-review

器件型号:TPS563203


工具/软件:

我们要使用 WEBENCH 中的仿真电路。

查询:  

1.建议的电感器 (74437349047) 值为 4.7uH/6.2A。 我们可以使用额定电流较低的电感器 3A 吗、因为我的输出电流不会超过 2A?

2.在输入骤降的情况下,66uF 的 Cout 能够维持多少时间? 有任何计算吗?

3.我们将通过相同的 5V 电源生成 3 个输出 (3.3V、2.5V 和 1.2V)(直流/直流转换器的输出、该直流/直流转换器的输入端提供滤波器)、因此我们相信、此降压转换器的输入端不需要 EMI 滤波器。 请分享您对此的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    1.请使用额定电流应大于 3A 的电感器,因为纹波电流最小为负载电流的 20%,这意味着在您的情况下它将是 600mA。  

     则 IL = 2.6A。

    2.为此,您必须进行仿真,或者您必须测试电路板。

    3.可以忽略 EMI 滤波器。

    此致、

    Manish