This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS175:"低电平有效使能"或"高电平有效使能"

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549493/sn75als175-active-low-enable-or-active-high-enable

器件型号:SN75ALS175


工具/软件:

SN75ALS175 的 12 引脚说明“低电平有效使能“、但它是“高电平有效使能“的拼写错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hori、

    那么您是对的。 这可能是复制粘贴错误、因为我们的一些器件将引脚 12 用作 G#、该器件的引脚 12 是通道 3 和 4 的 EN、因此它是高电平有效使能端。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    谢谢你。 我明白。

    -Shota